This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0447万:Windows GUI应用程序或UART操作手册

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581356/tida-00447-windows-gui-app-or-uart-operation-manual

部件号:Tida-0.0447万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0274万

您好,

请告诉我操作EVM的方法吗?

* GUI:我希望TIDA-0.0274万的GUI可以实现这一功能,但在TI主页上找不到。 请告诉我GUI是否可用。

* UART:命令语法手册最好能与 TIDA-0.0447万固件通信

Edit>我想要GUI。 只要我研究MSP430固件[GUI.c],UART语法就不是ASCII而是二进制基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nambu-san,

    已联系了gui.c的作者之一。 他应该尽快答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南武山

    Tida-0.0447万使用TIDA-0.0274万代码,但不支持GUI功能。  对于参考设计,不需要GUI。  您可以通过配置文件调整马达参数。

    Jasraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasraj,Rick,
    感谢您的回复。
    那么,您是否有UART操作手册?