This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7935:可编程输出电压

Guru**** 2581165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580982/pmp7935-programmable-output-voltage

部件号:PMP7935

我正在寻找VRM模块。
 (其他公司的同类产品: http://www.murata-ps.com/en/catalogsearch/result/?q=VR11CB080CU-1C )
在TI主页中,
我们发现了“PMP7935 (用于企业交换中CPU核心电源的高功率密度稳压器模块)”,但它不适合。

我们需要的规格如下
(1)输入电压= 12V直流
(2)输出电压商业范围可能至少大于 0.5 VDC,小于1.5 VDC (MCU提供的DAC可编程输出电压)
(3)输出= 最小60W (40Adc @ 1.5VDC)
 
贵公司是否有符合这些规格的产品?
或者是否有产品尽可能满足此规格?

很抱歉我的英语说得不好。 ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kang,
    感谢您的咨询,很抱歉回复太晚。
    我将检查我们是否有符合您规格的合适设计。

    感谢您的耐心等待。
    此致,
    Yuki