This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56.22万:原理图和eagle文件之间的区别

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581561/webench-tools-tps562200-difference-between-the-schematic-and-the-eagle-file

部件号:TPS56.22万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

来自西班牙的您好:

  我叫Jose,我对这种设计有疑问。

我想在PCB上实施电路,问题是Eagle文件中出现了一个称为'Ren (我猜它起保护作用)的电阻器,但它不在设计或原理图的组件列表中。

如果我从Eagle文件中删除阻力,是否会出现问题?

非常感谢和问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    Ren电阻器用于将使能引脚连接到VIN。 这将启用设备。 在原理图中,您可以看到它如何与Vin短路。 如果您不关闭Ren电阻器,并且未将Enable引脚短接至Vin,则设备将不会打开。

    希望这能把事情清理清楚。

    Jason