This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TINA/Spice/TPS61193:TINA-TI模型

Guru**** 2646285 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580220/faq-tina-spice-tps61193-tina-ti-model

部件号:TPS61193
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我们将使用TINA-TI模拟TPS61193。 但是,TI网站上仅提供PSPICE模式。

我们是否可以将此PSPICE模型与TINA-TI一起使用?  

我阅读了以下文件。 我用TINA-TI打开了PSPICE模型。 看起来此模型已加密。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva424a/slva424a.pdf

如果无法使用,请提供TINA型号。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamoto-san

    产品文件夹中的PSpice模型已加密,只能在PSpice版本15.7 或更高版本中使用。

    我们已将TPS6.1193万添加到TINA-TI转换队列中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Britt-San,

    非常感谢您的支持。

    我们的客户将使用TINA-TI或其他仿真器来模拟此器件。
    他们需要TINA-TI型号或未加密型号。 (TINA-TI模型正常)
    正如您提到的,您已添加队列。 提供该模型需要多长时间?

    此致,
    山本浩二