This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:虚拟示波器信道计数限制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580458/tina-spice-virtual-oscilloscope-channel-count-limitation

主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

支持路径:/Tools & software/Help me with an Issue/TINA-TI Spice Analog Simulation Tool/

虚拟示波器的通道计数是否存在限制?  我有一个简单的无源网络,有两个VF节点。  在示波器的通道下,我只看到节点VF1存在。  VF2不会显示为触发源或垂直通道的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    我无法用我正在使用的简单电路重现此问题。 您能否提供您正在使用的.tSC文件?

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_divider.TSC

    有一个显示VF1和VF2信号的下拉菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Britt,

    感谢您对我关于TINA TI的虚拟示波器行为的询问的回复。  您的.TSC显示了两个Y通道和触发器选择的选项(如预期)。  我的一些电路没有显示相同的选项(我应该有6个节点可用)。  根据这两条类似的电路之间的差异,我得出结论认为,我的电路一定已经在途中的某个地方损坏了,所以我开始了,重建了电路,并增加了感兴趣的节点。  第二个.TSC,尽管看起来相同(在原理图表示方面),但运行正常,所有节点都可选作Y输入和触发源。  我在第一个版本上运行了错误检查,但没有检测到任何错误,因此我对实际原因感到很不了解。

    再次感谢,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    感谢您的更新。 我也看到过类似的问题,就是.TSC损坏并出现非常奇怪的行为,但只要剪切电路并粘贴到另一个空原理图中,就可以解决问题。

    对此造成的不便,我们深表歉意。 很高兴您能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Britt,

    如果我遇到其他'奇怪'行为,我一定会尝试剪切和粘贴解决方案。 这当然比从头开始重新创建原理图更快捷!

    再次感谢您的帮助,

    Kevin