This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/LMV324:LMV324需要Tina模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV324, TLV2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581160/tina-spice-lmv324-tina-model-wanted-for-the-lmv324

部件号:LMV324
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, TLV2553

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我正在寻找LMV324的型号,我正在使用它来驱动TLV2553,并希望对输入电荷注入要求进行建模。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Relay Man,

    我们只有线性器件(如LMV324)的PSpice类型(TINA-TI)宏模型。

    您可能正在寻找IBIS类型的型号,但我们没有为放大器类型的设备提供这些型号。

    很抱歉这个。

    此致,

    Hooman