This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR1.403万-Q1:无法创建设计

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577964/webench-tools-lmr14030-q1-unable-to-create-a-design

部件号:LMR1.403万-Q1
主题中讨论的其他部件:LMR1.403万LMR1.402万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

请看一下LMR1.403万/LMR14030-Q1的1.403万的工作台型号。

当我尝试创建一个简单的设计(7至17V输入,5V @ 2A输出,30°C Ta)时,Webench由于热限制而不愿意回答我的请求,这显然不是情况。

如果Ta=0°C,那么我们可以模拟,IC温度升高非常有限。

LMR1.402万模型似乎在相同的条件下工作。

请看一下这个吗?

非常感谢!

此致,

PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pial,
    感谢您告知我们您所看到的内容。 我们正在对此进行检查。 要解决此问题,请尝试将指定的负载电流增加到2.3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pial,
    有一个后台操作无意中阻止了设计的计算。 它现在运作良好。