This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:EMC喘振2kV 1.2 / 50US脉冲文件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580847/tina-spice-emc-surge-2kv-1-2-50us-pulse-file

主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好;

我正在尝试找到一个分段线性激励文件(txt或pwl文件),以使用TINA-TI的电源来模拟像 2kV 1.2 / 50us浪涌脉冲这样的脉冲浪涌。

是否有人拥有此文件或知道如何生成它?

非常感谢您的帮助。

RAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAB,

    请参阅随附的文件。 您可以从此文件生成电压和电流波形(按2K调整)。 如果要将数据导出到文件中,请使用“图”窗口并导出到文本。 要导入到TINA源,您必须分别执行这两个操作,方法是每个文件使用1个扫描,然后将它们导入到TINA的PWL源中。 请记住,PWL源使用时间/值对。

    e2e.ti.com/.../IEC6.1万_2D00_4_2D00_5_5F00_2K.TSC

    我希望此信息有所帮助。