This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.3647万:WEBENCH TINA导出不工作

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580084/tina-spice-tps53647-webench-tina-export-not-working

部件号:TPS5.3647万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,

我最近尝试从WEBENCH为客户导出TPS5.3647万的TINA瞬态模拟,但无法成功下载。 每次尝试下载时,在97 % 标记附近,我都收到以下错误信息:

我们能否修复此问题,或者是否可以有人向我发送设备型号?

谢谢!

卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,

    我无法确认此问题。 我刚刚尝试从产品文件夹导出默认设计,它工作正常。

    请参阅下面随附的TINA-TI文件。   运行确实需要很长时间...

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Britt,

    奇数。 我将再次尝试下载。 我当时运行的是64位Firefox,可能是这个问题? 另一个问题是,Webench导出在图表中显示了不同大小的RLC。 这些似乎都集成到了宏中。 如果模型中添加了额外的离散组件,模型是否能够识别这些变化/正确运行(例如,如果我将可选电阻器和高频电容器放在COMP引脚上)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlous,

    浏览器可能已有影响(更有可能是网络故障)。 我以前见过IE与Chrome的性能不同,但没有下载。 TINA-TI原理图是使用将所有组件转换为子电路的格式生成的。 IC的模型是从工具内置的PSpice模型的网络列表中生成的,然后在TINA-TI中对其进行加密。 IC型号中没有附加的无源部件。 补偿的组成部分存在于原理图中,但是,这些不是TINA原语,它们是子电路,您可以通过输入  生成的宏来查看。 选择这种方法是为了简化出口过程。

    您始终可以移除任何外部子电路组件并将其替换为TINA组件,或者,如果您有组件的制造商模型,则可以通过“新建宏向导”使用这些组件。 如果您确实更改了提供的子电路值,您将注意到原理图上显示的值不会更改,因为这是添加的文本。 为了使原理图正确,您还必须更新它,即使模拟将使用您在.SUBCKT文件中提供的任何值。

    您可以将任何组件添加到原理图中,设备应能正常工作。 更新组件会有点困难,除非您只需将其删除并替换为首选组件。 请注意,在功率级和IC运行的情况下运行此模拟需要很长时间(我的示例是120A @1V)。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。