This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/ALM2402-Q1:SPICE模型-在23.7 U处少于两个连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579685/tina-spice-alm2402-q1-spice-model---less-than-two-connections-at-u23-7

部件号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我已经将ALM2402Q1型号导入Topspice (我尝试了TINA和PSpice型号),我遇到了23.7 U的连接问题-少于2个连接??   是否有其他人看到过此问题?解决方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    这听起来像是模型的网络列表已损坏和/或TOPspice遇到了在模型的网络列表中输入线的问题。

    作为一项实验,我尝试从我们的网站下载模型。 在我们支持的模拟器之一PSpice中似乎工作正常。
    遗憾的是,我们无法访问TOPspice的商业版本,而且该模型有太多节点,无法与免费演示版本配合使用。

    此时,我们必须对可能出现的错误进行一些猜测。
    错误消息似乎表示子电路U23在其(内部)节点7处有一个单一连接。
    这种情况将导致我知道的所有Spice模拟器中出现错误。
    在记事本或PSpice模型编辑器中查看关联的节点不会显示任何明显的问题。

    请 在TOPspice的模型编辑器中打开模型网络列表。
    找到子电路FEMT, 并确认下面红色字体中的线条在此处显示:

    subckt FEMT 1 2
    .param nlff = 1
    .param flwf = 22
    .param nvrf = 1.3
    .param glff={pwr(flwf,nlff)*nlff/1164} 0.25
    .param rnvf={vr*pwr(nvrf,2)} 1.184
    型号DVNF D KF={PWR (FLWF,0.5)/1E11}= 1.0E-16
    I2 0 8 10e-3
    d1 7 0 dvnf
    d2 8 0 dvnf
    E1 3 6 7 8{glff}

    请查找 任何多余或缺失的字符。 如果有任何不同,请尝试编辑网络列表,看看它是否消除了错误。
    请用您的发现回复此主题。

    此致,
    John