This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2963万C:TPS2.2963万c

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580204/tps22963c-tps22963c

部件号:TPS2.2963万C
在“线程: TPS2.296万”中讨论的其它部件

我们能否并行连接TPS2.2963万C交换机。 当开关被禁用时,它会接地线路。 有时,我想在交换机的输出端连接外部电源时,交换机会在禁用时允许电流通过接地,如TPS2.296万。 当我尝试模拟时,我遇到收敛错误,这意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Chaitanya:

    我将把这个问题移到模拟论坛,以便他们对这个问题发表意见。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya,

    是否可以提供TINA .tSC文件而不是图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但当我尝试模拟时,它显示了收敛错误。 我的额定电流最大为500-600mA,但开关额定值为3A。 在本应用程序中使用它是否合适。 我正在附加仿真模型,您可以验证一下。 (启用每个和每个电压3.3 ,5,1.8)也启用上拉开关 。e2e.ti.com/.../TPS2.2963万C.TSC