This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS4.017万:WEBENCH没有为Altium Designer正确创建原理图CAD文件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580363/webench-tools-tps40170-webench-is-not-creating-the-schematic-cad-file-correctly-for-altium-designer

部件号:TPS4.017万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

设计:456.1043万/509 TPS4.017万RGYR

TPS4.017万RGYR 23.0V-25.0V至12.00V @ 11.0A

这是设计,附件是CAD文件下载。 在Altium打开时为空。 请帮助! 谢谢,e2e.ti.com/.../webench_5F00_schematic_5F00_exchange_5F00_design_5F00_456.1043万_5F00_509_5F00_Altium.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FZ37,您好!

    感谢您的发帖,我将查看一下并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FZ37,您好!

    我复制了您的设计并运行了导出过程。  原理图导出良好(参见随附文件):

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_schematic_5F00_exchange_5F00_design_5F00_123.1471万_5F00_9407_5F00_Altium.zip</s>9407

    是否可以通过删除所有缓存历史记录并重新加载WEBENCH设计器工具来刷新浏览器?

    我以前见过此类故障,但从未重现。 我猜这可能是间歇性网络问题。

    我对此问题深表歉意,请您再次尝试一下,并让我们知道发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 删除浏览历史记录后,它工作正常。

    但我注意到的一件事是我今天早上下载的文件是一个文件。 现在我有了一个压缩文件文件夹。

    无论如何,感谢您的快速响应!