This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:TPS6.259万 WEBENCH模拟

Guru**** 2807095 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579639/webench-power-designer-tps62590-webench-simulation

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他部件:TPS6.259万TINA-TI

我们无法使用TPS6.259万编辑WEBENCH上的输入和输出条件。 模拟条件是固定的。

我想用其他使用条件进行模拟。 您能支持这一点吗?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San,

    设备模拟出现问题。 问题已解决,您现在应该能够使用设备进行模拟。 您也可以从工具将模拟导出到TINA-TI。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt-san,

    感谢您的回复。
    WEBENCH不是固定的,我们可以像使用其他设备一样使用它吗?
    我们希望更改输入输出条件并使用WEBENCH检查参考原理图。

    此致,
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San,

    此设备的设置与WEBENCH中的其它设备不同。 它仅设置为模拟。 您可以使用原理图编辑器功能更改仿真条件,该功能是设备从产品文件夹加载到的。

    如果愿意,可以创建默认设计并将设计导出到TINA-TI,然后在TINA-TI中对其进行修改。 您也可以在那里更改电路和条件。

    您必须使用数据表信息来创建电路。 建议使用电感器和电容器以获得最佳性能。