This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2.807万:交流/直流转换器设计,使用UCC2.807万控制器,用于85-265Vrms输入和395V直流输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579240/tina-spice-ucc28070-ac-dc-converter-design-using-ucc28070-controller-for-85-265vrms-input-and-395vdc-output

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,UCC2.895万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,先生,

我被分配到一个项目,该项目基本上是一个由TI的UCC2.807万 IC模型组成的交流/直流转换器。从TI门户我获得了此IC的TINA模型,并在TINA中进行了模拟。它运行良好,效果良好。 但是,与UCC2.807万数据表原理图相比,TINA应用模型中有3个引脚不匹配。 在TINA模型中使用了三个其他引脚,即IRIPA,IRIPB和f_kHz,而不是数据表中的CDR,RDM和GND引脚。 对于我的设计,需要IC,如数据表中所需。 在过去一个月里,我们一直在努力解决这个问题,但没有找到解决办法。 终于拿到了您的邮件ID,希望您是我解决此问题的正确人选。 如数据表中所示,请建议我或显示我的路径以获取UCC2.807万的TINA模型。
此处所附的应用程序型号和数据表。

e2e.ti.com/.../3286.ucc28070-datasheet.pdfe2e.ti.com/.../6170.slum328.tsc</s>2.807万 6170.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani,您好!

    我已请我们建模团队的一位工程师为您的问题提供支持。 您应该会在一天内看到对该问题的回答。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我已通过发送给Harijarani的链接回答了这个问题。  有关此问题的完整背景信息(我们的论坛之前已经回答了这个问题),请访问此链接。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/p/15.3952万/560486#560486</s>56.0486万 56.0486万

    基本上 ,除了 Web上提供的模型外,我们没有任何其他模型可用于此零件。 我 不知道任何其他部件  的引脚和规格与 采用PSPICE模型的UCC2.807万相同。

    祝您好运,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arash:

    能帮我介绍一下Tina SPICE吗? 我是一名电力设计工程师,从未使用过Tina。 我下载并运行了Tina,但收到错误消息。
    我应该在哪里联系以获得帮助? 我正在使用UCC2.807万和UCC2.895万设计DC/DC电路。
    谢谢!
    Soohak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soohak,

    我将您的问题移到了Simulation论坛中,您将能够在该论坛中找到更好的仿真问题支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,
    谢谢你。
    此致,
    Soohak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soohak,

    您的错误消息是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nikhil,

    感谢您的回复。

    我收到以下错误消息。

    S: 工作站,SP1
    CPU:GenuineIntel,Intel P6 (型号15),MMX @ 3090 MHz

    模块名称:C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI_4\TINA.EXE

    应用程序数据:
    VmVyc2lvbjogV2xGd2JXZDJaM0JZS1NaZFBpazdKamc4T2lRNE9UUlJ
    JUzBEQkZRK1BpWW9NWEJuZW45d05DVXNPQ2N2U2c9PQ0KSW1hZ2VCYX
    NlOiAwMDQwMDAwMA0KRWlwOiAyMjEyODNBDQpFYXg6IEYRDUNCkVje.

    此致,

    Soohak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soohak,

    这是否是安装TINA-TI或这些部件的TINA-TI TSC文件时出现的错误?
    如果是TSC文件的错误,请将其附加到此处。
    如果是随安装一起安装的,您能否向我们提供您正在尝试安装的TINA-TI版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nikhil,

    什么是TSC文件? 安装过程中出现错误消息。
    它是TINA-TI版本9.3 .150.328。
    谢谢!
    Soohak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soohak,

    既然您已经尝试过布里特在下面的帖子中所做的3个修复,您能否尝试一下他提到的最后一个修复?

    e2e.ti.com/.../54.951万

    "包含TINA-TI的.zip文件很可能已损坏,因此也可以下载新的副本。 我不知道Skype为什么会影响此功能,除非在安装Skype时安装了一些额外的阻止。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nikhil,

    我根据布里特的建议尝试了最后一个。 出现相同的错误信息。
    是否有办法获得TINA-TI计划? 如USB,CD..
    UCC 2.807万和UCC 2.895万能否在PSpice程序中运行?
    谢谢!
    Soohak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Soohak,

    TINA-TI现在只能通过我们的网站提供。 我正在与工具开发人员确认是否有其他解决您的问题的方法。
    这些设备的PSpice型号应可用:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../toolssoftware