This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获取Tida参考设计

Guru**** 2579985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579947/how-to-get-the-tida-reference-design

尊敬的先生:  

我 是TI论坛的新手。  

在我们的应用中,我们正在使用称重传感器设计称重平台。  

在寻找TI的参考设计时,我找到了TIDA 0.0009万。 但它不是出售的。  

因此,如果我们要使用参考设计,TI是否将提供TIDA 0.0009万的套件,电路板,启动板或模块。

我应该如何继续。  

此致

Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,
    感谢您的咨询。
    对于您的问题,对于TI设计,很遗憾我们没有提供实际电路板。 我们在TI.com上为客户提供了一个光绘文件,BOM等,让客户能够构建设计。 这些文件应该对您有所帮助。

    如果您有任何疑问,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。
    感谢您选择TI。

    此致,
    Yuki