This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS320C6678:Keystone SerDes AMI模型似乎不支持64位Windows平台

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579833/tina-spice-tms320c6678-keystone-serdes-ami-model-seems-not-support-64bit-windows-platform

部件号:TMS320C6678
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的:

我的客户正在使用keystone SerDes AMI模型进行SerDes模拟,但会提醒某些文件的面错误不支持64位Windows平台。 Bleow显示详细信息,您是否需要检查型号版本是否支持64位系统,如果不支持,请提供一个新版本以支持64位系统。 非常感谢。

平台:Windows 7

设备:c6678

SerDes AMI型号版本: Keystone_SRIO_AIF_Hyperlink_SerDes_AMI_Model_v0p96_r1p2.zip

错误屏幕截图:

巴西,

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    您正在为Keystone Rincewind模型运行IBIS-AMI模型。  TI Keystone DSP超级链接SerDes IBIS-AMI型号应用报告SPRABW2中讨论了这一点。  

    本文档说明此模型仅支持在32位Windows计算机上执行。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帖子已编辑以使图像可见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    现在,所有客户都运行Windows7 64位平台,您是否可以帮助提供支持64位系统的相关模型?

    谢谢,Br,

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    这不是一个选项。  客户需要 以32位模式运行型号。  创建这些模型的开发团队已不复存在。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,
    客户表示型号版本是5.0 ,安装在32位Windows上的ADS2013不支持v 5.0 型号。 您是否有任何建议使模型在32位系统中工作?
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    IIBS-AMI型提供的支持极少。  它们按现有状态提供。  没有修订功能。  如文件所述:

    1.2 IBIS互联建模规范(IBIS)标准版

    型号版本符合IBIS标准版本5.0。

    1.4 EDA仿真器认证

    此型号版本已通过以下EDA仿真器的验证:

    •Mentor Graphics,HyperLynx 8.1

    •SiSoftTm,Quantum Channel DesignerTm2010.06 -SP8 Build 4.

    •Agilent,高级设计系统2011.01

    •5.0.3141万 ,渠道设计器版本10.1 .Sigrity

    支持的1.5 OS平台

    Windows 32位

    我建议他们使用已知与此型号兼容的以前版本的ADS。

    Tom