This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/CSD9.5379万Q3M:使用LTSPICE进行模拟

Guru**** 2571995 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579939/tina-spice-csd95379q3m-simulation-with-ltspice

部件号:CSD9.5379万Q3M
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,


我想在设计中使用CSD9.5379万Q3M。 所以我想事先模拟一下。

我在LTSPICE中难以实施它。 我的错误消息显示:“节点太少”。 是否可以使用加密文件,或者我是否必须使用不同的模拟程序?

感谢您的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nickelson,

    型号 CSD9.5379万Q3M文件已加密,仅在OrCAD CIS 15.7 及更高版本中有效。 此外,根据LTSPICE的最终用户许可协议(EULA),我们不支持在LTSPICE中进行模型开发或调试。

    如果符合您的应用要求,我们可以提供TINA-TI兼容格式的器件型号。 TINA-TI是一个基于SPICE的模拟仿真程序,TI为用户提供了自由的电路仿真功能。 您可以 在此处找到有关它的更多详细信息。 请告诉我们。

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahavir:

    感谢您的快速回答。 是的,我希望使用TINA-TI模型来模拟行为。

    提前感谢并致以诚挚的问候,