This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:Allegro连接器

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578392/webench-tools-webench-power-designer-allegro-connector

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

安装Allegro 1.5 连接器3.0-s 4.3.0.exe时出现以下错误


内部错误:表达式错误“运行时错误(at74:92):列表索引超出范围。”

我无法安装软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Linh:

    感谢您试用Allegro Connector。 我假设您正在按照以下视频中的说明执行以下步骤。

    WEBENCH(R) Allegro Connector入门: www.youtube.com/watch

    从WEBENCH(R) Allegro Connector www.youtube.com/watch模拟设计

    由于我无法再现此问题,您能否在出现此错误的步骤中提供更多详细信息。

    请提及操作系统(Windows 7,8,10以及32位,64位)以及Allegro版本16.6 / 17.2 (带热修复程序)等

    此致,
    Pradeep