This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.213万:TPS8.213万

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579426/tps82130-tps82130

部件号:TPS8.213万

您好,

此零件(或其他MicroSip模块)是否有任何OrCAD符号可供下载?

此致,Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christophe:

     感谢您联系TI。  您可以使用我们提供的免费Ultra Librarian读取器软件生成OrCAD符号。  该软件采用.BXL并将其转换为多种受支持的格式(其中OrCAD是一种格式)。  我们在"质量和包装"选项卡下的产品文件夹中提供软件和.BXL。  在这种情况下,  。  

     我注意到公众的.BXL有问题,所以我要为您附加一个更新的.BXL。  该网站将在一天左右的时间内使用新的.bxl.e2e.ti.com/.../TPS8.213万_5F00_SIL_5F00_8.zip进行更新

    此致,

    Oliver