This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0851万-LDC0851:0851:LDC0851

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579035/tida-00851-ldc0851-ldc0851

部件号:Tida-0.0851万-LDC0851</s>0851
主题中讨论的其他部件:LDC0851

尊敬的先生:

我计划用 芯片LDC0851替换传统的接近传感器离散电路。

对于线圈设计,PCB和铜的推荐厚度 与制造数据不匹配。

它将如何影响线圈参数?

此致

Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seema:
    感谢您的咨询。 我正在内部工作,以便找到合适的人员来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Seema:
    PCB厚度为1.6 mm。 这与制造数据中的规格一致。 您在哪里看到不匹配?

    印刷电路板层之间的间隙越小,线圈电感越高。 在叠层线圈设计中,SENSE和参考线圈之间较厚的PCB芯可增加切换距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ben:

    感谢重播。
    我们设计了用于4 mm 感应的线圈。
    根据生成的CAD:
    顶层铜1盎司正是匹配的
    顶部至中部1厚度203千分尺偏差为210千分尺
    中1至中2层厚度为929微米,与千分尺的厚度相差1000微米
    中间2层至底部层的厚度为203千分尺,与210千分尺的厚度偏差。

    我们应该在哪里补偿偏差?


    此致
    Seema Joshi