This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101-SP:如何估计输出电容器的EST?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578840/tina-spice-tps7h1101-sp-how-to-estimate-the-est-of-output-capacitor

部件号:TPS7H1101-SP
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

e2e.ti.com/.../TPS7H1101_2D00_SP_5F00_Load_5F00_Tran.TSC

www.ti.com/.../getliterature.tsp

您好,

我是马时亨。

最近,我在项目中使用TPS7H1101,有如下问题。

从上面的链接中,我获得了TPS7H1101 SPICE模块。 我对本模块有疑问。

在此模块中,R15是220uf电容器C10的ESR,此电容器可能是钽,我们可以从其数据表中获取ESR。 R15等于35mohm,这是合理的。

但是,对于C7 (100nF),它可能是陶瓷电容器。 我找不到关于这种电容器的ESR的任何材料。 为什么要将R12=1Mohm设置为此电容器的ESR。 您是否有任何经验或参考?

非常感谢您的回复。

此致,

马时亨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标题是如何估计输出电容器的ESR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    在这种情况下,我不清楚为什么1 m 和1f用于陶瓷电容器。 指定的电容器是C0805C104K3RACTU和C0805C104K3RACTU。 这两种型号都没有供应商提供的型号,因此我猜这些值是用来提供与主板性能测量数据的最佳匹配。 与瞬态模拟相比,这些模型值对交流模拟(输出阻抗)的影响要大得多。

    如果使用钽电容器,供应商通常会为设备提供子电路模型(在本例中,使用了T543X227M016ATE035)。 这是一个更加复杂的模型,具有截然不同的频率响应。 您会注意到瞬态使用简单模型,而输出阻抗模拟使用供应商提供的模型。

    如果您选择使用不同的陶瓷电容器,您始终可以使用供应商提供的型号(如果可用)或基于测量的型号,或与电路整体性能相匹配的简单型号。

    有关基于测量的无源器件型号的更多信息,请查看此处:

    Steve被认为是此主题的最佳权威。 他已发表了多篇文章和指南,介绍如何从测量中获得准确的模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的答复,先生。