This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS5.534万RTET

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578758/webench-tools-tps55340rtet

主题中讨论的其他部件:TPS5.534万LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在使用TPS5.534万RTET的WebBench上遇到错误。

输入电压:3V-5V

输出电压:24V,1.5A

空气温度:30摄氏度

我试着用这个来做血浆点火器。

请告诉我如何使用网络基准来满足我的条件。

巴西

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输入/输出应用中,VIN=3V时的最大输入电流为12A,高于TPS5.534万的输入电流限制。TPS5.534万的输入峰值电流限制为6.6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    然后,我想25V,0.7A可能是可能的。

    您能告诉我有关25V,0.7A的WebBench的信息吗?

    巴西

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    您对输出电流的灵活性如何?是否有理由不考虑LM3478这样的控制器? 借助控制器,您可以选择可承受较高结温的MOSFET。 对于TPS5.534万,即使具有24V输出@ 0.7A输出电流,假定85 % 效率范围,内部MOSFET开关的电流仍将过高。 这不包括可能影响这种情况的电感器电流波纹。


    内部MOSFET电流限制= 6.6A

    N =输出/引脚

    85 % = 24V (0.7A)/(3V *6.6A)