This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS6.5266万:用于TPS6.5266万EVM-686可用性的OrCAD或Altium原理图设计文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-E0EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579031/webench-tools-tps65266-orcad-or-altium-schematics-design-files-for-tps65266evm-686-availability

部件号:TPS6.5266万
线程中讨论的其他部件: TPS5.1716万LP8758-E0LP8758-E0EVMPMP1.0029万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

 TPS6.5266万EVM-686的Orcad或Altium原理图设计文件是否可用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送一封电子邮件,以获取Altium的文件。我的电子邮件地址: jason.wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jason Wang5"]

    请向我发送一封电子邮件,以获取Altium的文件。我的电子邮件地址: jason.wang@ti.com

    [/引述]

    大家好,我一直在寻找TI的OrCAD/Altium设计文件...但是我们已经更改为架构并转换为LP8758-E0和tps5.1716万...

    1) LP8758-E0EVM

    2) PMP1.0029万

    谢谢你