This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2.8704万:未加密的Spice模型

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579014/tina-spice-ucc28704-unencrypted-spice-model

部件号:UCC2.8704万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,  

你好!  

我从客户那里得到了一个问题,他们想在设计中使用UCC2.8704万 Spice模型,使用Simetrix spice工具。 他们正在寻找此的未加密版本,以便在设计中使用。 有人能支持吗?  

谢谢!  

此致,

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred,

    我已通过电子邮件向您发送信息。