This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS4.017万:Webench找不到合适的FET

Guru**** 2938780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578369/webench-tools-tps40170-webench-cannot-find-a-suitable-fet

部件号:TPS4.017万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户 需要在7.4 v输出处设计约20 A的短脉冲高电流。VIN等于52 V。

Webench无法创建设计,因为它无法找到合适的FET。  你能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    WEBENCH电源设计器中的TPS4.017万配置使用单个FET,因此不适合提供您要求的高功率。   这种设计最好通过双FET输出级来解决,需要进行一些优化以获得最佳效率和负载响应(考虑到这是脉冲负载情况)。  

    我建议从与要求类似的TIDesign开始,如 http://www.ti.com/tool/PMP6680 。  它设置为输入电压=43-53V,输出电压=12V (20A时)。 它使用并行FET和许多输出和输入。  只需调整反馈电阻器,这可能会完成工作。