This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万-Q1:热模拟模型

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578236/tps74801-q1-thermal-simulation-model

部件号:TPS7.4801万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS7.4801万

你好,团队。

我们的客户请求TPS7.4801万TDRCRQ1的实际散热模型。

软件是FloTHERM 11.3。

您有型号吗?

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林山

    我们没有用于TPS7.4801万器件的散热模型。 通常,我们不为产品提供FloTHERM模型。

    我们在WEBENCH中为该设备提供WebTHERM建模。 您的客户可以在WEBENCH中创建其自定义设计并运行热仿真。 只需单击设计中的温度计图标即可使用热模拟。