This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:在将LMG5200 pspice模型导入广告时遇到问题(高级设计系统)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578613/tina-spice-having-trouble-importing-lmg5200-pspice-model-to-ads-advanced-design-system

主题中讨论的其他部件:TINA-TILMG5200

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

为了完成我的最终硕士论文,我将购买并使用lmg5200,我可能会在星期一购买所有产品。

但是,在任何事情发生之前,我都想在ADS (高级设计系统)中进行设计并模拟lmg5200。 我已经尝试了所有导入模型的方法(将库从项目导入AD,作为网络列表和原理图。 从TINA创建一个网络列表作为PSpice并将其导入到ADS中),但没有任何效果。 我现在已经没有想法了。  

如果您能给我任何帮助,我将不胜感激。 因为这在我的设计中至关重要。

非常感谢您的参与,

Carlos Salto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯

    产品文件夹中的PSpice和TINA-TI模型已加密,只能分别用于PSpice或TINA-TI。 该型号尚未在ADS中测试或使用。 要在ADS中使用该模型,您需要未加密的PSpice模型,这需要与TI签订NDA。

    如果您与TI签订了NDA,则可以按照常见问题中的说明获取未加密的型号:

    请参阅获取未加密的型号部分。

    我想指出的另一件事是ADS可能与导入的PSpice模型不完全兼容,因为我们的信号链团队发现,某些运算放大器模型需要进行重大更改才能在ADS中运行。