This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何设计多输出绕组变压器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578239/tina-spice-how-to-design-multiple-output-winding-transformer

主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

是否可以在TINA-TI上设计3输出绕组变压器?

如果是,我该怎么做?

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    如果您称之为“理想变压器”,您只需将初级气道平行放置,如下所示:

    您还可以使用耦合电感器执行此操作,如下所示。 源"看到"两个辅助电感并联(忽略与辅助负载相关的任何电流)。 所以,我相信两个耦合电感器的组合实际上是以这种方式连接的,其行为与三个耦合电感器相同。

    以下是两个相应的TINA-TI文件供参考:

    e2e.ti.com/.../Ideal-transformer-two-secondaries-3_5F00_2_5F00_17.TSC

    e2e.ti.com/.../coupled-inductors-two-secondaries-3_5F00_2_5F00_17.TSC

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我忘了提及耦合电感器案例:

    A)主输入阻抗:顶部轨迹是通过与电源串联的小电阻器的电流,用于读取电流(+/-3.16mA)以验证电源上的负载。 我后来删除了这个电阻(R4),它不在我共享的TINA-TI文件中。

    b)模拟开始: 我必须长时间运行模拟开始,以确保瞬变稳定(这就是为什么模拟时间长),因为我想要确保直流"平均"源电流为0 (仅驱动两个变压器时应该是0)。

    C)模拟伪差/收敛:TINA-TI需要与耦合电感器绕组串联的其他极小电阻器(R3,R5)才能收敛。 它们对电路没有任何作用(仅用于模拟)。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    还有一件事。

    我认为,采用我的同事Britt Brooks在这里推荐的"子电路导入"方法来构建一个任意数量的二级变压器会更容易:

    此致,

    Hooman