This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS6.277万:TPS6.277万

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578400/tina-spice-tps62770-tps62770

部件号:TPS6.277万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我 正在寻找TPS6.277万宏模型,但在SMPS TI模拟器中找不到。

我想知道是否有任何其它设备与6.277万升压选择兼容。  

请告诉我。  

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    此设备的产品文件夹中有一个PSpice模型。 它经过加密,可以在PSpice版本15.7 或更高版本中使用。

    如果您需要该器件的TINA-TI型号,请按照产品文件夹中pdf文件中的说明操作,该文件详细说明了如何从WEBENCH导出设计。 您可以使用WEBENCH创建设计并将设计导出到TINA-TI .tSC文件。 IC将根据设计进行建模。 以下是指向"工具和软件"选项卡的链接: