This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5023:Designer工具不显示变压器结构

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577931/webench-tools-lm5023-designer-tool-doesn-t-show-transformer-construction

部件号:LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。

我正在尝试使用WEBENCH设计器工具创建新的SMPS设计。 它显示生成的原理图。 当我单击变压器零件时,它只允许我"选择备用组件",这也不起作用。 但它没有显示在线帮助手册中'Transformer Designer'选项卡中提供的其他按钮,如"Explore Transformer Core/Bobbin Selection"或"Download Transformer Details"等

为什么会发生这种情况? 我缺少什么?

Vasudeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vasudeo,我已将此帖子移到WEBENCH论坛,他们将回复您。