This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2678:原理图和布局不匹配

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577782/webench-tools-lm2678-schematic-and-layout-don-t-match

部件号:LM2678

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我在工作台使用LM2678设计。  原理图和布局不匹配。  该布局比原理图有多个组件。  过去,我可以下载 Web工作台原理图和布局并将其导入到我的CAD工具(Eagle)中,并使其与一些微调保持一致。

原理图下载了刺激源和负载,我可以处理。 布局中有多个组件(rsync,CSS,rfb1等),这些组件甚至未显示在原理图或数据表的示例电路中。

我选择的内容是否不正确? 有什么建议?  

谢谢!

戴夫。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    感谢您对使用TI的WEBENCH设计器工具的支持。

    LM2678配有固定输出电压和可调输出电压版本。 主板设置为支持两个版本。  

    为了简单起见,您可以使用可调整版本创建设计,以便原理图BOM和PCB BOM紧密匹配。

    下面是共享设计的ADJ版本:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Howard。 更近了。 仍然不匹配。 感谢你的帮助。  

    当我使实例匹配时,我会收到大量与零部件上不匹配的属性相关的错误。   是否有一个与加速设计的联系,我可以将此联系发送给他们,以便他们可以改善他们的Eagle出口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    为了帮助减少错误,您必须为原理图和PCB使用一个通用库。  我建议使用主板文件库并使用脚本生成库。  然后将库另存为 :AcceleratedDesns_Lib.lib,并将原理图更新到此新保存的库。  

    这是另存为项目的LM2678-ADJ。 您仍需要进行一些清洁以清除ERC/DRC。

    e2e.ti.com/.../LM2678.zip