This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129SDRAMNVM:TM4C1294NCPDT

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091509/tidm-tm4c129sdramnvm-tm4c1294ncpdt

部件号:TIDM-TM4C129SDRAMNVM

我正在尝试在TIVA TMC1294上复制外部RAM的确切硬件示例。  

https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM

我们使用相同的固件,但使用不同的编译器。  我们使用的是Crossworks Rowly编译器4.8 .4且不 能复制结果。  我们写入 内存,但读取时会获得随机值。

我向制造商查询了SRAM ISSI,他们声称它可以以60 MHz的频率运行。

是否有人尝试过此示例并成功?

谢谢

--等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     如果您使用相同的固件和硬件,我会看到相同的结果。 不确定您读取随机值的原因。 您是否可以尝试:

     —为编译器提供不同的优化级别。 我建议您首先从不优化开始。  

     -是否可以使用逻辑分析器来查看总线事务? 您是否满足ISSI指定的时间?

     如果您以40或30Mhz或更低频率跑步,您能否报告结果? 如果您仍在读取垃圾,则可能存在与软件/编译器无关的错误,我建议将重点放在硬件上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我来试试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     现在我将关闭该线程。 如果您有一些更新,只需写回帖子,该线程将自动重新打开。