请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIDM-TM4C129SDRAMNVM 我正在尝试在TIVA TMC1294上复制外部RAM的确切硬件示例。
https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM
我们使用相同的固件,但使用不同的编译器。 我们使用的是Crossworks Rowly编译器4.8 .4且不 能复制结果。 我们写入 内存,但读取时会获得随机值。
我向制造商查询了SRAM ISSI,他们声称它可以以60 MHz的频率运行。
是否有人尝试过此示例并成功?
谢谢
--等等