This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4.058万:显示器解决方案

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092312/pmp40580-monitor-solution

部件号:PMP4.058万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6404万UCC2.8056万PMP2.2087万

大家好,

我的客户现在需要一台大约 200W显示器 (110至24V或19V)的PFC&LLC

1.我是否需要与客户核实任何规格以确保PMP4.058万是最佳选择?  

2.为何选择 UCC25.6404万作为UCC2.8056万? 我的意思是为什么不能选择其他LLC解决方案?

此致,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    PMP2.2087万是另一种满足您需求的设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP2.2087万

    您可以选择任何PFC和LLC控制器,以使您的设计符合您的目标规格。

    UCC2.564万x和UCC2.8056万都具有脉冲模式,因此轻负载功耗较低。 此外,UCC2.564万x还提供混合式歇斯底里控制,以更低的输出电容获得更好的瞬态响应。

    此致,

    YU Sheng-Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng Yang

    1. PMP4.058万和PMP2.2087万有何区别?  2.2087万是否适用于更高功率的Walt?

    2. 为何PMP4.058万不需要辅助电源(回扫)或开/关控制?

      是因为UCC25.6404万可以支持自己的电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP4.058万设计用于小型电视,而PMP2.2087万则不设计。 是的,PMP2.2087万可以处理更高的输出功率。

    UCC25.6404万具有高电压启动。 这意味着当输入电压可用时,UCC25.6404万将开始为PFC控制器及其自身生成偏置电源。 因此不需要偏倚回扫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sheng-yang,

    您是否会详细说明PMP2.2087万和PMP4.058万之间的区别,因为它们都使用相同的IC?

    我私下给您WebEx,也许我们可以关闭此论坛并私下交谈,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请随时与我一起设置WebEx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng Yang,

    WebEx的意思是WebEx文本,谢谢。  

    顺便提一下,客户对PMP2.2087万非常感兴趣,愿意在多个项目上使用。

    您是否会向他们发送一份以获得资格?

    我已经展示了对Jira的业务影响。   

    此致,

    弗雷德