This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01606:Δ-Σ 调制器的电压转换比和输出数据位,sdfm。

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, AMC1304M25, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1093200/tida-01606-voltage-conversion-ratio-and-output-data-bit-for-delta-sigma-modulator-sdfm

部件号:Tida-01606
主题中讨论的其他部件:AMC1304M25,TIDA-0008, AMC1306M25

你好。 我一直在阅读和理解为delta - sigma调制器和SDFM提供的文档。  

但我对我的理解仍有疑问。  

首先,我已经评估了TIDA-0008和TIDA-01606,以便将 带28379d MCU的AMC1304M25用于电流传感器。  

其次,我意识到数据表中的截取电压(+-320mV)和FSR(+-250mV)。  

有了这些信息,我将使用0.001Ω 分流电阻器并测量高达+-200A的电流。 因此,它不会超过

数据表中FSR值的范围。  

第三,我将使用20MHz CLKIN时钟频率和100作为OSR,sinc^3滤波器。

因此 ,AMC1304M25的数据表 显示 ENOB值大约为13位。

  

第四,数据表指示“(ENOB)取决于数据过滤器类型,DOSR和sigma-delta调制器频率。”

因此,要增加或减少ENOB,使用sinc^3过滤器,100 DOSR,我需要更改调制器频率。  

问题如下。  

1.数据表显示使用调制器(AMC1304M25,AMC1306M25)和2837X MCU。  

"器件在数据速率为78 kSPS的情况下,可获得动态范围为85 dB的16位分辨率。"  

但我在数据表中找不到与调制器频率和ENOB图相关的信息。  

对于滤波器类型,DOSR和调制器频率的ENOB,我应该参考哪些信息?  

2.使用20MHz调制器频率,sinc^3滤波器,100 DOSR,

我可以预期 28379d MCU在表14-3中可以读取的滤波器输出值。  

峰值数据值上限为100 ,下限为100。 它大约在21位范围内。  

但正如我所预期的那样,ENOB将是13位的,具有给定的条件。  

。 我了解的是峰值,+- 100 只是最大范围。

如果输入的数据少于21位,输出数据将像13位数据一样显示。  

对于AINN和AINP的输入数据,200A电流为200mV。

该值的最大值为250mV,因此将其转换为4096,因此将200mV转换为3276左右。  

因此,在检查数据过滤器单元的输出后,我可以在实时调试面板中看到值3276。  

但我认为这种假设是不正确的,因为在TIDA-01606参考代码中,它们将筛选器数据标准化为除法

100^3(=DOSR^3)的输出过滤器数据。  

我想知道你是不是让我知道我的理解是正确还是错误。  

如果我的想法不正确,请引导我正确地期望转化率。  

谢谢你。  

此致

春。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Chun:

    您可以在此处找到问题的答案:

    1)我认为调制器频率是20 MHz,过采样比率等于256。 这将提供接近数据表中所述数据速率(78 kSPS)的数据速率。 根据图表,使用的筛选器是sinc 2。

    2)如果您选择OSR等于100的sinc 3,则您将获得100*100*100。

    对于整个刻度范围,这将等于+1e6 -1e6。 这种情况对应 于+mV 312.5 - 312.5 mV输入模拟电压。  

    要得出测量值,您需要应用顺序公式:寄存器输出/100*100*100 * 312.5 mV

    要得出每单位值,需要应用顺序公式:寄存器输出/100*100*100

    要得出当前值,您需要应用顺序公式:寄存器输出/100*100*100 * 312.5 mV/1e-3 Ohm

    其他评论:

    • 寄存器输出,请保持寄存器的大小与它的大小相同,不要以前13位为例。 如果您使用的OSR具有两个(例如128)的功率,则可以执行位移和避免除法等操作。
    • 作为反馈,我觉得这个高电流应该使用50 mV的器件,以适当地降低功耗。电流相当高。
    • 要计算分辨率,您可以按以下公式计算:312.5 mV * 2 / 2^13.2

    感谢您的关注

    此致

    Riccardo