This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-0.2009万:图2-1的高级描述。 TIDM-0.2009万方框图

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1093261/tidm-02009-high-level-description-of-figure-2-1-tidm-02009-block-diagram

部件号:TIDM-0.2009万

大家好,

我的客户正在研究我们 的TIDM-0.2009万,但因为它 对我们来说是一个复杂的系统,无法完全理解此设计的每个功能。

您能否基于 图2-1. TIDM-0.2009万方框图为我们提供高级介绍,并让我的客户知道每个感应信号和每个主芯片的用途? 无需详细说明此请求。

 如果您有其他问题想先与我联系,请发送电子邮件至kai.lai@ti.com。

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我将在离线状态下就此主题与您联系。 如果业务案例有效,我可以为客户提供逐步指导。

    韩文