This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash -安装下载的CRC计算

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1093327/uniflash---crc-calculation-for-installation-download

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

Uniflash的下载页面包含CRC校验和。   使用哪种CRC算法来计算此值?   我尝试了CRC32,CRC64,SHA256和SHA 512。   这些都不会产生32个字符的结果。   

有关TI网站的图像,请参阅随附的屏幕截图,其中包含各种 算法的下载和结果。   列出您在网站上使用的算法会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它是MD5。  

     将您使用的算法列表放在网站上会很有帮助

    同意。 我们以前在CCS的旧下载页面上执行此操作,但新的下载门户似乎没有提到它。 我需要添加此信息

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   此外,感谢您包括certutil的示例命令。