This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4.0766万:TIA-1.0081万,TIA-1.008万,UCC2.818万,UCC2.5603万

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089913/pmp40766-tida-010081-tida-010080-ucc28180-ucc25603

部件号:PMP4.0766万
主题中讨论的其他部件: PMP2.3126万PMP2.3069万TIDA-0.0779万TIDA-1.0081万PMP1.095万PMP8740

你(们)好  

目前我要设计一个雷射用电源 Ω,输出功率2.5KW Ω,输出24~Ω 36V,想请问此PMP4.0766万这项设计有机会达到吗 Ω?  

如果可以,我想知道需要修改及计算那些元件及参数,功率电路需要注意什么吗?

PFC Stage LLC 需修改那些参数?

以上谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PMP4.0766万的功率等级跟你的设计目标相差甚远。不太适合由PMP4.0766万变更设计到你的规格。

    我们目前有一个3kW的PFC设计- PMP2.3069万可以供你参考。 下个月也会有3kW - 12V输出的PSFB设计推出(PMP2.3126万)。 届时你仅需调整PMP2.3126万的变压器二次侧设计与输出整流级就可以达到你的24V~36V输出的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢你的回复

    感谢您的建议,我看了PMP2.3069万设计,但设计上不太符合我要的方式,我打算使用类比的方式来控制及设计电路

    如您所说的,下个月即将发表的新设计,是否也是属于数位控制设计

    另外想请问,如我PFC电路参考TIDA -0.0779万其余LLC电路及功率电路参考PMP4.0766万,额外重新计算功率元件(变压器,电感,二极体,电晶体等),是否ok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对,下个月发表的新设计也是数位控制。 PFC参考TIDA -0.0779万,LLC参考PMP4.0766万但重新设计功率元件与控制器周边线路是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    再次非常感谢您的回复

    这几日我也找到TIDA - 1.0081万相关设计,此设计是否也有机会达成我所需要的设计方案

    如TIDA - 1.0081万及PMP40766,4.0766万,其中LLC电路哪种较适合我的设计方案

    以上,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tida-M ü 1.0081万只有constant电压控制。 PMP4.0766万有constant voltage跟constant电流控制看起来你输出电压范围不小,应该是需要Constant电流控制。 所以PMP4.0766万应该比较适合你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议,确实我的设计必须包含电压及电流控制,输出电压需设计为可调式,且需要依电流输出的值来决定输出的电压值

    另外想请问,有多channel电源输出的相关设计,可以供我参考吗

    以上,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是有一些 Ω,但是不确定是不是符合你的需求 Ω 下面是一个LLC多输出的例子 Ω:

    https://www.ti.com/tool/PMP1.095万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢你的推荐,我会在study PMP1.095万 看看

    另外请问你,对于我的设计需求,利用PSFB电路来设计是不是更加适合,且电路相对单纯简单

    如有参考设计,请帮忙一并提供

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSFB跟LLC各有优缺点。 PSFB在输出电压高的时候效率高,因为Duty循环高。 LLC则在输出电压低的时候效率高,因为一般这时候工作在靠近谐振点的地方。

    所以两种架构都可以,还是要有更多规格才能判断哪种拓朴比较合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我看过的参考设计,都是以LLC电路为主,如有用到PSFB都是偏向数位控制

    对于高功率的设计需求,是不是较偏向用PSFB电路

    我能大概跟您叙述一下我的设计规格,请你给我些意见

    我的产品应用雷射机电源

    交流 单向输入100~240VAC,频率47~63KHz,输出24V /96A~36V/65A (可调式),输出需要3通道,效率0.97 /230V交流(满载)

    各组输出功率约850W,总功率约2.5KW,大致上规格如上,如需要知道其他讯息,再另行告知

    以上谢谢

    如果可以方便的话,有任何建议在告知给我

    这是我的mail  : original74.7586万@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满载97 %不好达到。 一般来说如果用Totem极无桥接PFC的话,第一级PFC效率能达到98.8 %以上。 因为有多组输出且要求输出电压可调(假设每一组都要能独立调整)那第二级可以考虑用开环LLC操作在谐振频率(效率最佳点)然后确保最低输出电压超过36V最后在各个Channel加上Synchonrous提供电压调节功能降压级。 估计整体效率能达到96.5 %以上(PFC=> 98.8 % ,LLC => 98.5 % ,Buck => 99.2 %)。 离满载97 %还有一段距离…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议

    如你所提到,没错每一组输出电压要各自独立调整

    想请问LLC及Synchonrous降压级有相关的参考设计吗

    以上,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺带一提,目前PFC电路我已经开始著手,我是参考PMP8740的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在Email回复你的问题。