This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9444:微调信号如何工作? /零件更换LMZ3.1503万 /原理图检查?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097068/pmp9444-how-the-trim-signal-work-part-replacement-lmz31503-schematic-check

部件号:PMP9444
主题中讨论的其他部件: UCD9.012万LMZ3.1503万TPS8.432万

我有一个项目驱动Xilinx UltraScale FPGA,我的设计参考了PMP9444

1.我看到UCD9.012万有一个GPIO微调信号,通过串行电阻器连接到LMZ3.1503万。

  我想询问此信号的功能? 如何计算电阻器的值?

2.是否可以使用TPS8.432万替换LMZ3.1503万?

   

3.完成原理图后,在哪里可以找到FAE帮助来验证res/Cap值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    1. GPIO和串行电阻器用于使电源输出产生裕度,这通常用于生产测试。 它将根据GPIO输出移动输出电压+/- 5 % 等。 在正常操作期间,GPIO打开,因此输出不受影响。

    2.是的,TPS8.432万可用于替换LMZ3.1503万。  

    3.您的位置和支持的公司是什么? 我们将找到合适的联系人。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的回复

    1.因此,我们的想法是打开/关闭/打开3.3V GPIO,以更改VADJ引脚上的电压电平并调整LMZ3.1503万的VOUT。 对吗?

    如果是,如何使用TPS8.432万计算电阻值?

    3.我在香港工作