This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在原理图中集成2:1多路复用器时出现问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097062/problem-with-integration-of-a-2-1-multiplexer-in-my-schematic

主题:TMUX7219中讨论的其他部件

您好,  

我正在处理基于并联电阻器测量的电路。 我的电路有3个阶段,2个阶段由并联电阻器和模拟开关组成,以避免压降过大。 我使用3个并联电阻器为我的电路提供广泛的测量范围。 模拟开关由比较器控制,比较器本身由下一级的并联电阻器控制。 当电流足够高时, 下一个并联电阻器之间的电压足够高,可以使比较器处于高状态,从而启用模拟开关,从而绕过第一个并联电阻器。 当我模拟电路时,此应用程序可以正常工作。

由于模拟开关仍有寄生电压,我想添加一个2:1多路复用器 ,以选择要使用我的OpAmp测量电压的阶段。 遗憾的是,当我添加多路复用器(我在PSpice上使用了所有不同型号的2:1 TI多路复用器)时,我收到一个错误,模拟失败。  

您能帮我弄清楚原因并模拟我的赛道吗? 您可以找到附加的PSpice文件。

提前感谢您。       e2e.ti.com/.../test-shunts.opj 

       e2e.ti.com/.../TEST-SHUNTS.DSN

此致,  

吉兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我忘了精确,但它肯定是一个电流测量电路,使用跨并联电阻器的电压来获得输出电流的图像(电路右上角,OpAmp的输出)。

    此致,  

    吉兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghilain:

    我能够使用TI.com上提供的TMUX7219 PSpice模型进行无错误的仿真。 您的原始设置似乎未在仿真设计中包括模型,您也需要在其中添加模型。

    请观看此有用的视频,了解如何将模型正确添加到PSpice。

    https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

    谢谢!

    Bryan