This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.0057万:用于TI模拟的PSpice达到电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091285/tida-010057-pspice-for-ti-simulation-reached-current-limit

零件号:Tida-1.0057万
在“线程:LM3488”中讨论的其它部件,

当PSpice根据TIDA-1.0057万为TI制作LM3488图时,模拟结果达到启动计时的电流限制(大约1.8ms)。  

虽然原理图中的TIDA-1.0057万几乎相等,但启动不清楚。

请告诉我TIDA-1.0057万及以下的改进点和差异点;

“・TIDA-1.0057万原理图是否可能在启动时出现电流限制? (与模拟结果相同)

是否有任何注意的地方?

・如果所附型号在TIA-1.0057万之前有任何不同点,请告诉我。   

・当外部补偿网络发生变化时,模拟结果不会发生变化。

外部补偿网络是否反映了TI的PSpice?

模拟数据和其他图片见下文;

顺便说一下,当R5 (Rsen)更改为等于更高电流限制的小值时,也会达到电流限制。

      

    

e2e.ti.com/.../PSPICE33.zip

※这些是来自E2E线程以下的改进数据。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/108.9164万/lm3488-problem-for-pspice-for-ti-simulation-based-on-tida-010057</s>3488 1.0057万

此致,

Satoshi