This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0098万:TCMT1107备用

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1096330/pmp10098-tcmt1107-alternative

部件号:PMP1.0098万

大家好,  

请帮帮您。

我在 这个算术https://www.ti.com/lit/pdf/tidrdu9中有一个关于PMP1.0098万参考设计的问题

光耦合器TCMT1107用于环形,但在世界任何市场都不提供。请您给我一个替代光耦合器,以使用TCMT1107的内嵌。

我正在查看 HMHA2801A,但您能否确认 这是否适用于PMP1.0098万参考设计。 否则,请推荐我们另一种选择。

提前感谢您的参与。  

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    我查看了HMHA2801A的规格,看起来它应该可以作为TCMT1107的替代品正常工作。

    谢谢!

    罗伯特