This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧电流源PWM控制

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094328/high-side-current-source-pwm-control

您好,

我想实施由微控制器的PWM信号控制的高端驱动器:但通过负载的电流恒定。 从文章 工业应用的高侧电流源 中,“并联稳压器和MOSFET”电路(文章中的图2,所附图像)对我来说似乎没问题。 但是,我需要的是Vref是PWM信号。 因此,要使用PWM控制此电路,我应该在分流调节器零件(U1)的何处输入PWM信号? 或者我是否需要更改设计或从其他地方输入PWM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren  

    此拓扑的范围是提供恒定电流。您可以查看PWM控制高侧驱动器的相同应用说明的图5。  

    您也可以浏览应用程序说明- SLVAF10 。 它可以准确解决您的问题。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Trailokya
    感谢您的回复。 我需要的是,通过负载的电流应通过PWM信号进行调整,但通过负载的调整电流将保持恒定。 换言之,当前值应可调整,但设置后,它应在负载中保持不变。 因此,它让我认为Vref应该是PWM信号来更改电流值。
    此致

    Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren  

    如果您直接在VREF引脚上应用PWM脉冲 而没有反馈,它将处于比较器模式,不会调节。 在这种情况下,将不会建立VREF来为RSET电阻器提供恒定电流。 因此,您不应使用此方案。  

    请查看应用说明- https://www.ti.com/lit/an/slvaf10/slvaf10.pdf?ts=1650308788989&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 。 它可以解决您的问题。  

    此致

    Trailokya