This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:具有LM5021的Iso-Forward电路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094332/tina-ti-iso-forward-circuit-with-lm5021

部件号:TINA-TI
在“线程: LM5021”中讨论的其它部件

您好E2E:

我想用TINA-TI模拟带有LM5021的ISO正向电路,所以我制作了一个模拟文件。
但是,我无法运行它。
请告诉我SIM文件中的遗漏点。

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../Forward.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    您尝试运行哪种类型的分析? 当我尝试使用默认计时设置在计算机上运行时,初始值为零的瞬态模拟将运行。

    此致,

    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我从snmvm453复制了LM5021 spice模型。 此SPICE模型在snmvm453上运行正常。 但是,它不能在粘贴的文件上运行。
    我不知道有什么原因不能正常运行。 您能指出原理图上的遗漏吗?

    此致,
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../snvm453.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    感谢您解释您创建原理图的方法。  我不认为您的原理图上的遗漏会导致分析无法正常运行。 它仍在我的机器上运行。 让我们确认一下,我们具有完全相同的分析参数和/或设置。

    1. 您能否确认您已执行了snvm453中测试台描述的所有相关步骤?  
    2. 此外,您能否详细说明您在说什么时所指的内容:
    无法运行。[/sim-hardware-system-design-~-desce-sim/quot-th-the-throle/10.4332万/norm-th-th-th-th-th-th-th-th-th-the-the-the-the-sum-the-side/104332/norm-th-th-th-th-th-th-the-the-the-the-the-the-the-throbe-side/104332/th-th-th-th-th-th-th-the-s</s>10.4332万 10.4332万
    • 到底发生了什么事? 您是否收到错误消息(如收敛问题)?
    • 您是否有任何来自在分析之前执行的电子规则检查(ERC)的警告?
    • 您在尝试执行分析时采取了哪些步骤?

    解决这些问题将帮助我们一次一步解决这个问题。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我是日本经销商的FAE。
    我想使用TINA-TI和TI器件的SPICE模型设计隔离DC/DC电路,以扩大销售。

    LM5021 midel运行下载的文件,不能切换我制作的文件。

    LM5021使用内置线性再生器从VIN生成自偏置功率。 自偏置电源输出至VCC端口。
    在我制作的文件中,它不会升高VCC电压。 因此,此SPICE模型没有切换操作。

    我认为不切换操作的原因是在我创建的文件上。

    如果你可以指出文件中的一些遗漏点,这对我来说是有帮助的。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    感谢您解释您的角色,区域,目标以及您的问题。  

    我将仔细查看您创建的文件并建议一些编辑。  

    请给我48小时的时间来查看完整的示意图,包括变压器规格。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在进一步检查时, R7不是根本原因。   我建议您进行多项更改,请参阅随附的修改文件。

    除VCC电容器尺寸外,CS和COMP电路还可以考虑大多数变化。

    您可以考虑使用变压器的自举绕组为VIN提供调节电压。 请参见随附的图像,了解当VIN开始下降,VCC输出开始下降时,这将显示在突发模式下运行。 专用VCC偏置绕组可以解决此问题。  

    此外,如果您还有其他问题,您可以考虑尝试在TI的PSPICE中运行此模拟。

    此致,

    Andrew

    e2e.ti.com/.../Forward_5F00_modified.TSC