This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1454万:如何配置具有I2C的外部时钟

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095855/tida-01454-how-to-configure-an-external-clock-with-i2c

部件号:Tida-0.1454万
主题: PCM1864中讨论的其他部件

您好,

我想同时制作许多 TIDA-0.1454万 CMBS样本,所以我需要采取的一个步骤是每个人都有相同的时钟。 为了实现这一点,我是否只需要更改注册表:

0x94 0x20 0x11 // MST_MODE:MASTER;CLKDET_EN:禁用

至:

0x94 0x20 0x01 // MST_MODE:从;CLKDET_EN:启用

并在MCLK引脚中添加外部时钟?

或者我是否需要更改其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mikel,

    正确。 如果要使用PLL,还需要确保为配置时钟树。 您可以在 PCM1864数据表的9.3 .9.4 2部分了解更多信息。

    此致,

    Jeff