Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, LM5009, TINA-TI
主题中讨论的其他部件:MSP-FET,LM5009,TINA-TI
我对所需的固件进行了编程。但组装的设备无法正常工作。请建议解决方案。
能否有任何人来提供实时解决方案,以便我完成工作。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生,
是的,我根据TIDA1.0042万提供的文件设计了PCB。
我接通了电源,但仍有疑问。TIDA 1.0042万提供的指导不清楚。
使用MSP430f5229lp ezfet lite模拟器连接到TIDA 1.0042万中的主控制器。
当我连接Tida 1.0042万 bard J2的2个引脚2和3时,我得到3.3V电压。
但我在TP1从未获得10 v,如何获得?
可能是我的做法不正确。
您好,先生,
我在输出电压端子处获得0伏电压。
现在,我的主板在我的实验室,明天早上我将检查代码。
我之前运行过该代码,但我不确定它是否工作正常。如果可能,您可以分享一些用户指南或步骤,以CCS加载固件,以及TIDA 1.0042万中的闪存步骤,供独立使用。
我的邮件ID是 oks1988@gmail.com。
谢谢您先生。
你好 ,Kameswara,
首先,您需要下载TIDA-1.0042万固件并将其导入CCS。(Project -> Import CCS Project->选择Downloaded文件夹)
之后,您需要将所需的调试器信号连接到TIDA-1.0042万板的连接器J4:
Tida-1.0042万针脚:

MSP430f5229lp ezfet lite模拟器引脚:

现在,您应该能够在CCS项目中单击调试按钮并对设备进行编程。
此致,
Andreas
你好 ,Kameswara,
正确,仅启用降压,连接到J6的输入电压高于蓄电池连接器处的电压。 因此,您需要将带15V至J6的电源和设置为12V的电气负载连接至蓄电池接头。
您可以通过插入断点在每个点停止软件,并检查系统正在读取的电池或面板电压。
如何执行此操作在Code composer studio用户指南的第7章中有说明: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_debug.html
此致,
Andreas
你好 ,Kameswara,
我不是 此设计的原始作者,但 据我了解,在本软件 开始运行之前,TP1应该有10伏。 由于10V是为 栅极驱动器供电所必需的,因此可以启用和禁用降压,面板或负载。
因此,如果没有10V,则无法启用或禁用任何功能。 您能否检查U6 (LM5009)引脚8和引脚4之间的输入电压。
如果这不能帮助我必须在实验室里自己设置这个板。 但这将持续到下周。
您也可以 尝试删除线路297中的初始PANEL_DISABLE呼叫,看看这是否有帮助。
此致,
Andreas
你好 ,Kameswara,
在这种情况下,LM5009会出现与硬件相关的问题。 这意味着我们现在可以忽略软件,因为它不会影响LM5009行为。
您可以检查 LM5009引脚上的其它电压和波形,并将它们与LM5009产品页上的TINA-TI模拟模型进行比较。 该型号可根据TIDA-1.0042万中使用的电路轻松调整。
另一个选项是更换LM5009,查看IC是否刚刚损坏。
此致,
Andreas
我想让我通过TP1绕过LM5009并检查主板和软件,给10伏的恒定电压。
我想给您写个人电子邮件,这是不是您的问题? 您能否将测试邮件发送到 oks1988@gmail.com ,以便我可以询问一些问题。