This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0601万:并联电阻值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095103/tida-00601-shunt-resistor-value

部件号:Tida-0.0601万
主题中讨论的其他部件: AMC1304M05

您好,TI团队:

我们正在根据您的参考TIDA-0.0601万并联电阻器设计开发能量计。当我们查看参考源代码时,我们无法找到并联电阻值的变量或定义。

当我们使用不同的值并联电阻器时,我们应该怎么做?

此致,

Candan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Candan

    感谢您与我们联系。 MSP430能量测量软件与并联值无关。 首次运行系统时,必须校准软件,该系统将使ADC测量的并联电压与校准期间应用到系统的已知电流相关联。 请参阅《TIDA-0.0601万用户指南》第7节。

    在选择分流值时,请务必考虑系统中分流器上的最大电压。 测量TIDA-0.0601万中电流测量的并联电压的ADC是AMC1304M05,其输入范围为+/- 50mV。 您应 确保所选分流器上的电压降在电表的最大电流规格下不超过此范围,以确保最大精度。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Ben Uhing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的本杰明:

    谢谢。