This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-0.201万:ADC计数

Guru**** 2537380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094974/tidm-02010-adc-count

部件号:TIDM-0.201万
主题中讨论的其他部件: TMS320F28.0025万C

您好,先生,  

在测试ADC的相应电压2.5 V时,计数应为3103,但我能够读取3067。

ADC测试是使用TMS320F28.0025万C启动板上的TIDM-0.201万参考设计执行的

在某些情况下,有100个计数的变化。  

我能知道原因吗? 这种变化是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是正常的结果,因为您添加的ADC通道上的输入电压有错误,并且ADC转换的分辨率也有错误。