This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0344万:启动问题

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092182/pmp10344-start-up-issues

部件号:PMP1.0344万

大家好。

我用PMP1.0344万为电源供电,电压和电流调节,并安装了一个新的变压器。 现在我在启动电源时遇到了问题,它本来可以在90伏左右启动,但实际上它只能在180伏左右启动。 我注意到负载在这里有一个推断,负载越小等于启动电压越低,但我无法更改,也不知道如何解决这个问题。 有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:  

    启动电压由高电压启动电阻器和偏压盖控制,从而启动转换器。 然后偏置绕组从变压器接管,因此如果您对变压器进行了更改,我们需要知道您做了什么。 我要求原设计师看一看,但我们需要知道您做了哪些更改才能提供帮助。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert。
    我将在此处附上一个原理图文件。

    e2e.ti.com/.../ACDC_5F00_Converter.pdf

    我希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    我查看了您的示意图并观察了一些情况。 看起来收集器和发射器在Q3上翻转。 这是为了加快关闭时间,但它可能无法按照您的绘制方式正常工作。

    此外,您的设计中的初级电感要低得多,比原设计中的350 uh低128 uh。 此设计的最大输出电流是多少?

    对于启动,它将是启动电阻器和VDD盖的功能。 由于您有两个系列电流盖,其中包含两个,1兆欧电阻器,因此我预计会有一个相对较长的时间常数。 即,它可能能够以低线路输入启动,但VDD盖可能需要一段时间才能达到21 V规格才能开始切换。 在此设计中应用90 V交流输入时,您能否测量VDD电压?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John。

    我没见过这种差异,谢谢! 我会 解决这个问题。

    最大输出电流为3A。 当我将RS1,RS2,RCS和RLC更改为27V和3A时,我在计算中考虑了128uH。

    将尝试尽快获得VDD测量值,但它在8V和21V之间振荡,正如预期的那样,我发现这意味着发生了故障,我不知道它可能是什么故障。  

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    故障可能来自反转Q3,您是否能够在进行此更改的情况下进行测试?

    为了调试故障条件,您是否还能捕获AUX绕组波形? 这可能会让您深入了解可能的OVP故障。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我做了改变,它起了作用。 我的接通电压以前是160V,现在是75V。

    谢谢!!

    Arion