This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2.1516万:改变设计,以三相+中性模式工作

Guru**** 2959640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094696/pmp21516-changing-design-to-operate-in-three-phase-neutral

部件号:PMP2.1516万
主题中讨论的其他部件:PMP1.0344万

您好,

我想知道是否可以将此设计的初始阶段更改为用作交流/直流三相+中性输入。  

我想电路的初始阶段应该是PMP1.0344万。

此致。

Arion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arion:

    这当然是可能的。 您需要考虑基于交流输入电压的整流输入电压,然后确保部件的所有额定值均正常。 假设输入电压不会太高,变压器可能正常,但如果输入范围发生显著变化,您也需要注意这一点。

    谢谢!

    罗伯特